This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E-SEP:断电保护

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168E-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317753/sn65c1168e-sep-powered-down-protection

器件型号:SN65C1168E-SEP

您好!

数据表指出 SN65C1168E-SEP 包含某种形式的断电保护。

这是否确保在 Vcc = GND 时所有输入和输出、包括非差分输入和输出上均为高阻态? 这种保护有多可靠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    因此、基本上器件本身的额定值是绝对最大数据表值、也就是说、我们保证这些值:

    这些类型的器件会导致断电保护出现问题、该问题是通过器件上的 ESD 二极管进行反向供电。 通过没有二极管到 VCC 路径、可在单端输入上防止这种情况发生-您可以从绝对最大值表中判断该二极管是否存在-如果最大电压与 VCC 无关、则 VCC 的状态对于导致信号的损坏并不重要。 有一个连接到 GND 的二极管-您可以分辨、因为最小值为-0.3V 或-0.5V (即 GND - DIODE_DROP)。  

    驱动器结构不允许反向供电、因此7V 的最大值与 VCC 无关、在未供电时为高阻态。  

    RS 至422接收器(A/B 引脚)必须能够处理电源之外的共模变化-因此它们的最大额定值独立于 VCC 状态、因为 RS 至422标准要求它们必须至少处理-7V 至7V 的输入范围(该器件超过了该范围)。 不过、器件仍将给总线加载负载、其输入阻抗通常也与输入信号无关、我通常不会将17k 视为"高阻态"、因此它仍具有负载、即您无法通过强制 VCC = 0V 来降低差分放大器上的负载、 总线-负载将保持不变。  

    话虽如此-"R"引脚  无法 当 VCC 为0V 时对其施加电压、因为存在二极管通路、其最大额定值取决于 VCC 状态。 通常这不是一个很大的问题-因为"R"引脚在确实有 上拉电阻时会上拉至器件 VCC、因此仍然满足最大条件-但是当 VCC = 0V 时不能应用外部信号、因为您将为 VCC 反向供电 电源轨、根据信号输入、它可以对"R"引脚进行初始化。  

    因此,本质上:

    所有单端输入始终为高阻抗、最大额定值与 VCC 状态无关-这可以在特定的工作范围内保证。  

    2) 2)单端输出取决于 VCC 状态、当 VCC = 0V 时不能施加电压-这同样是一个器件保证。  

    3)差分 I/O 额定值与 VCC 无关-但接收器仍将加载总线、实际上、RS -422总线上只应有1个驱动器 (如果您需要在同一差分对上有多个驱动器、则需要转至 RS -485、它是多点、而不是像 RS 422这样的多点)

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森