This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:110Hz PWM 输出

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535, TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317534/tca9535-110hz-pwm-output

器件型号:TCA9535
主题中讨论的其他器件: TCA6507

大家好、

TCA9535是否可以配置为110Hz PWM 输出(只需要一个简单的方波脉冲)?

此致

SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9535没有内部时钟。 您必须从 μ I²C 主器件手动切换输出引脚。 在400kHz 时、将需要有关70 µs 的一个写入事务、因此、理论上这是可以实现的。

    使用微控制器的 PWM 输出引脚来执行此操作会轻松得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SK、

    正如 Clemens 所说、不存在可配置的 PWM 占空比的内部时钟。 建议清除的是通过打开/关闭输出端口不断向 IO 扩展器器件写入数据、从而在 P 端口侧生成伪 PWM 波形。 使用这种对扩展器进行重复 i2c 写入的方法、似乎可以达到110Hz。  

    任一 MCU PWM 输出引脚都要容易得多、而且使用此方法不会占用 I2C 总线上的那么多带宽。  

    考虑将 TCA6507用于可配置 PWM 输出。 这也会在 i2c 总线上节省大量带宽。  

    此致、

    泰勒