This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041PAPEVM:TUSB4041参考板的 Altium 设计器设计文件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB4041PAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306643/tusb4041papevm-altium-designer-design-file-for-tusb4041-reference-board

器件型号:TUSB4041PAPEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB4041I

您好!

我使用 TUSB4041I 并使用 Altium Designer 设计 USB 集线器。

我能否为我的程序获得参考板的设计文件?

此致、

Piotr Romaniuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr:

       我们只有用于 TI 集线器器件的 Cadence PCB 设计文件。如果您仍需要、请接受我的友谊申请、我可以通过私人消息发送给您。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Brian、我是在同一艘船上。 网站上的.brd 文件在 Cadence Allegro Viewer 中未打开、因为它们似乎不支持查看器中的 Allegro 的向下修订版本。 我想获取此板的.alg 版本以便可以将其导入到 Altium 中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr:

      很遗憾, TUSB4041PAPEVM 文件中不包含*ALG 文件。 但是、如果客户仍需要文件、请告诉我。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您无法获取*。alg 文件、您可以向我发送光绘文件或 odb++文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好:

       以下是我们拥有的所有文件,通过此链接,您似乎可以从*brd 文件传输到 Altium。

    https://www.altium.com/documentation/altium-designer/allegro-import

      如果您仍然需要这些文件、请接受我的友谊申请、我可以将这些文件发送给您。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    如文章所述、您必须在计算机上安装 Cadence Allegro 才能从.brd 文件进行转换。  如果您没有 Allegro、则需要将设计保存为.alg 文件、该文件可以直接导入到 Altium 中。  

    下一个最好的东西是光绘文件或 odb++文件,但这些不在你张贴的图像中列出。 我很感激提供的,但文件还没有在网站上,他们都不会帮助.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好:

       通常,我们应该拥有所有这些文件的 Allegro 格式,但不幸的是,此旧设备仅具有*brd 和*DSN。 对 Allegro 用户来说还可以,但对 Altium 用户来说不好。

      我可以关闭该 TT 吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我可以关闭此 TT 吗?

    我宁愿你不要关闭它。  
    德州仪器作为一家大公司、必须在某种程度上制定了将电路板至少导出为光绘文件所需的软件。

    也许论坛上有人可以做到这一点吗?

    此致、
    Piotr Romaniuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Piotr :

      让我让 TI Altium 支持团队看看他们是否可以帮助将* BRD 转换为 Altium 文件。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好:

      我找到了 Gerber 文件、对吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能否共享它?

    此致、

    Piotr Romaniuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr:

      我发送到您的消息框,请检查 。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Brian。

    这是理所当然的。

    此致、

    Piotr Romaniuk