This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:交换 TD_M &TD_P

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1316553/dp83826e-swap-td_m-td_p

器件型号:DP83826E

大家好、  

由于布局原因、我们的 DP83,822,83883826,848等 PHY 是否支持交换 TD_M 和 TD_P? 非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    不、我不相信这是可能的。 不支持交换对内单根线的极性。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我对这件事做了更多的研究,我相信这是可以的。 对于100Mbps、使用 MLT3、其中"1"表示电平转换、"0"表示保持在同一电平。 交换极性不会对误解"1"或"0"产生影响。

    简而言之、这应该是可以的  

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alvaro:

    感谢您的答复。 我还要求客户必须通过测试进行验证。

    此致、