This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线控制步进电机

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8434, DRV8461, DRV8452, DRV8434S, DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317304/wirelessly-control-a-stepper-motor

主题中讨论的其他器件:DRV8452、 DRV8434S、DRV8434、 DRV8462、DRV8461

我想用一台 CNC 机器来无线控制步进电机、但我遇到的问题是 CNC 机器无法连接到 Modbus。 你有什么办法? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

     您是否正在考虑使用无线 Modbus? 在诸如 CNC 的工业环境中、无线链路必须保持稳健。 数控机床有哪些接口? 步进电机的规格、电机的工作电压和目标满量程电流 IFS 是什么。 我们有多个步进电机驱动器、可用于驱动电机本身。 示例包括 DRV8434、DRV8434S、DRV8452、DRV8462、DRV8462、我们还有几个其他驱动器、具体取决于电源电压、电流和微步进要求。 这些驱动器通常由微控制器控制。 我们的评估套件 EVM 通常具有一个带 USB 转串行接口的微控制器、该接口控制步进驱动器。 您可以考虑对其进行修改以使用工业蓝牙、例如用于无线控制。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    感谢您的答复。 是的、我目前正在考虑的解决方案是无线 Modbus。  是否可以使用 CNC 机器中的 G 代码来控制您的评估套件 EVM 驱动器?  如果可能、我将尝试使用您的蓝牙 无线控制步进电机解决方案。

    此致!  

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    我的 CNC 机器只有 USB 接口。 步进电机的工作电压为24、目标 满量程电流为3A。 谢谢,Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    EVM 驱动程序使用虚拟 Com 端口 VCP。  不能使用 G 代码来控制 EVM。 公开市场中提供的微控制器板可以接受 G 代码并驱动步进电机驱动器。 您可能需要检查它们。 对于3A 步进驱动器、您可能必须考虑 DRV8461或 DRV8452步进电机驱动器。

    此致、Murugavel