请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB947-Q1 主题中讨论的其他器件: DLPC230-Q1
您好!
我有两个 OpenLDI 问题需要确认:
1. DS90UB947-Q1数据表(图1)中列出的 Itjit 是 dlpc230-Q1数据表(图2)中定义的"输入数据位置"、对吧? 由于没有 Itjit 的时序图、因此无法识别它在时序中的实际意义。
图1
图2
2. trsp(最小值)的含义和值是什么? 因为数据表未列出。
3.如果要计算 OpenLDI 时序裕度, 裕度方程式是什么?
非常感谢!
文军