This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:TUSB321的问题

Guru**** 2925730 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TUSB321, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314896/tusb321-questions-of-tusb321

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件:HD3SS3220、、 TPS25810

尊敬的团队:

我们 为客户提供 Type-C 规范-> 5V/5A 解决方案、如下所示。

选项1:

HD3SS3220 -> CC 逻辑+多路复用器 -  https://www.ti.com/product/HD3SS3220

TPS259470 -> 5V/5A 电源开关 -  https://www.ti.com/product/TPS25947

 

选项2:

TUSB1142RNQR -> USB 转接驱动器多路复用器-  https://www.ti.com/product/TUSB1142

TUSB321 -> CC 逻辑控制器 - https://www.ti.com/product/TUSB321

TPS259470 -> 5V/5A 电源开关 -  https://www.ti.com/product/TPS25947

 

 客户有如下2个问题、请帮助支持这2个问题。 谢谢。

1.选项1和2是否有任何 IC 作为电源开关 、用于为 Type-C VBUS Voltage_Like TPS25810供电?

2.所有的 IC 电流限制都是3A? 它是否能够调整寄存器以定义电流5V/5A? 例如:HS3SS3220。它是否可以工作并提供支持?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    选项1和2具有任何用于电源开关的 IC 来为 Type-C VBUS Voltage_Like TPS25810供电?

    他们在寻找组合式电源开关和 CC 控制器、还是仅采用电源开关?

    [报价 userid="443414" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314896/tusb321-questions-of-tusb321 ]所有 IC 电流限制都是3A? 它是否能够调整寄存器以定义电流5V/5A? 例如:HS3SS3220。它是否可以工作并支持?

    我们的 CC 控制器是简单器件、可在 VBUS 上通告高达5V、3A。 如果您需要超过3A 的电流、那么您需要一个 PD 控制器

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢您的大力支持!

    您是否在寻找组合式电源开关和 CC 控制器、还是仅采用电源开关?

    回复:我们正在寻找电源开关5V/5A 规格、无论其满足何种单个规格或组合规格。

    您能给我合适的建议吗? 非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    由于我们的 CC 控制器 在3A 时无法通告超过5V 的电压、因此 PD 控制器更适合该应用。

    让我将该主题提交给 PD 控制器团队。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    标准 Type-C 规范实际上不允许使用5V、5A 合约。 电压为5V 时、最大电流为3A。 您可以在下面的 Type-C 规格内看到我们的 PD 控制器遵循的不同功率分布。