This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:在桥接模式下、我们可以在哪里找到有关链路功能的信息?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1316668/dp83869hm-in-bridge-mode-where-could-we-find-the-information-about-the-link-capabilities

器件型号:DP83869HM

您好!

我们使用配置为桥接模式的 DP83869HM、从 RGMII 连接到 SGMII。 数据表的图9.9对此进行了介绍:

数据表显示 MAC 也可以从 DP83869HM 读取有关链路功能的信息。

我们如何才能获得它? 该信息存储在哪些寄存器中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gorka:

    感谢您与我们联系、我将非常乐意为您提供帮助。 我可以问一下您的主要目标是什么吗? 您发送的片段指的是 RGMII 带内信令。 更多信息、请参阅 RGMII 标准。  /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/6661.RGMIIv1_5F00_3.pdf 

    但是、如果您具有寄存器访问权限、则可以轻松地查看寄存器中的链路状态、速度和更多状态。 您要搜索哪些具体信息?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    我们正在使用 SFP RJ45 SGMII 10/100/1000。 DP83869HM 位于中间。 它在桥接模式下运行、即从 RGMII 模式连接到 SGMII 模式。 ¿在这种情况下、MDIO 可访问 DP83869HM 的哪些寄存器、我们可以知道链路的功能?

    谢谢。

    戈尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gorka:

    可以读取寄存器0x5和0xA 以查看链路伙伴广播的速度。

    寄存器0x11指示当前链路速度和状态。 (也可以从寄存器0x1读取链路状态)

    这可以回答您的问题吗?

    此致、

    阿尔瓦罗