This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:系统上电时连接失败

Guru**** 2931450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1316897/dp83826i-connect-failed-when-the-system-power-on

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:F28385D

尊敬的 Hillman:

客户进行了有关重新打开和关闭电源的测试。 测试环境是一个 PLC、与8个伺服连接。该伺服基于 F28385D 和 DP83826。

客户的测试是为整个系统加电、然后等待 PLC 与所有伺服系统连接。 如果连接完成、系统将关闭。 然后、将重复此测试超过10,000次。  

我们的器件未通过测试、但我们的竞争对手通过了测试。 电子邮件中的地址越多。

请帮帮我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    我们可以通过电子邮件继续讨论。  

    --

    此致、

     林希尔曼