This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:EtherCAT 使用的 DP83822 PHY 要求

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1316364/dp83822if-dp83822-phy-requirements-to-be-used-by-ethercat

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件:AM2634、DP83826E

您好!

我正在尝试使用 DP83822将其应用于 AM2634 EtherCAT SDK。

我想知道 EtherCAT 中的 DP83822 PHY 有哪些要求。

我想我需要知道它、以便我可以更改寄存器值。

在 EtherCAT SDK 中、实现了 ENABLE_MII、软重启、auto_MDIX、VERIFY_identifier_register 等功能。

如果在 DP83822上实现了 EtherCAT SDK 中的类似功能、EtherCAT 是否会正常运行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sygo、

    感谢您与我们联系。 我是以太网团队的应用工程师、可以帮助您找到 DP83822在 EtherCAT 应用中正常工作的正确设置。 请参阅 SNLA344C。 虽然本应用手册适用于 DP83826、该系列具有不同的寄存器配置和搭接、但所列的 PHY 要求与 DP83822相同。 例如启用 MII 模式、自动协商、自动 MDIX 等。  

    有关 EtherCAT SDK 的问题、请咨询 AM26团队。  

    我将重新向他们分配该主题、请让他们在1-2天内收到并回复。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    在 SNLA344C 的 DP83826寄存器设置中、  

    如果您按原样设置寄存器、是否可以在 EtherCAT 中使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果按原样设置了寄存器,是否可以在 EtherCAT 中使用它?

    请参阅示例代码、了解 dp83826e 所需的寄存器配置: github.com/.../tiescsoc.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sygo:

    对于所有以太网 PHY、而不仅仅是我们在 TI 的 PHY、寄存器0x0-0x1F 都是标准且由 IEEE 定义。 不同 PHY 器件之间的行为相同。 但是、0x1F 以上的任何内容都将由制造商提供。  

    我不建议盲目遵循 DP83826寄存器配置来与 DP83822搭配使用。

    此致、

    阿尔瓦罗