This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1782-Q1:查询规格

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1782-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1316091/sn65hvd1782-q1-query-regarding-specifications

器件型号:SN65HVD1782-Q1

您好!

我们将执行最坏情况分析。 对于 SN65HVD1782-Q1的 规格存在一些疑问。  



1.根据我们的理解,在下图中标记了 VOD、VOC (SS)级别。 我们的理解是否正确? 计算得出的 VOD (pp)-nom = 3V 是否正确?

参考 设计:适用于功能性隔离的 iC-485、CAN 和 RS 数据传输的通信模块参考设计(修订版 A)



2.下面是最坏情况下 VOH_min 和 VOH_max 电平的计算方法(如上图所示):  

  VOH_MIN = VOC (ss)_MIN +(VOD_MIN/2)= 1V +(2.2V/2)= 2.1V

  并且 VOH_max = VOC (ss)_max +(VOD_TY/2)= 3V +(2.5V/2)= 4.25V。 这里、VOD_TYP 用作 VOD_max 值不可用。

但是 、SN65HVD1782-Q1 连接至 VCC = 3.3V 且 RL = 120 Ω(RS - 422)。 在这种情况下、 VOH_max 超过3.3V、这是不正确的。 请确认提供的规格是否正确、或者 VCC = 3.3V 时该计算是否不同?

上述计算中使用的| VOD |规格适用于 RL = 100欧姆且4.75V < VCC < 5.25V 的条件。

3. VOD VCC = 3.3V 和 RL = 120欧姆时、VOC (ss)和|Rl|的规格是否不同? 如果是、 是否可以获得相同的 VOC (ss)和|SS|的最小值和最大值、或者我们是否需要考虑 VOC (SS)_min = 1V (最小 VCC = 3.15V)和 VOC VOD (SS)_max = 3V (最大 VCC = 5.25V、| VOD |_min = 2.2V、| VOD |_max = 3V)  计算结果?





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的。 但数据表没有为| VOD |指定任何最大值,因此无法计算最坏情况下的输出电压。 可以假设该范围在[GND、VCC ]内部。 并且过冲取决于电缆和端接的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  

    Q.1那么、我们能否确认  VOC (SS)_min = 1V 对应的最小 VCC = 3.15V、 VOC (SS)_max = 3V 对应的最小 VCC = 5.25V?

    如果是、对于采用3.3V 工作电压并具有可用规格的器件、这些计算是否合理?

    VOH_min = 1V +(2.2/2) V = 2.1V 且 VOH_max = 1V +(2.5/2)V = 2.25V
    VOL_MIN = 1V - (2.2/1) V =-0.1V 且 VOL_max = 1V -(2.5/2) V =-0.25V

    但仍然 不在[GND、Vcc]范围内。 但是、将其标记为故障没有意义、因为| VOD |规格适用于4.75V < VCC < 5.25V。

    问题2:您能否建议任何可行的方法、将数据表中的|Vcc|可用规格映射为 VOD = 3.3V?

    我们找到了 VCC = 3.3V 时 RS485/RS422收发器的数据表。  如果无法获取 Vcc=3.3V 时的 VOD 和 VOC 规格、我们在分析中能否考虑以下重点说明的规格?



    问题3: SN65HVD1782-Q1中的 Δ VOD 意味着什么? 该差值 VOD 通常是由于如下所示的 VOH (A 信号)和 VOL (B 信号)电平的差异而产生的吗?

    即、VOH (A 信号)= VOC (ss)+(VOD /2)和 VOL (B SIGNAL)= VOC (ss)-(VOD /2)+/-差值 VOD


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenekshimi:

    很抱歉响应出现延迟。

    Q1 -在计算最坏情况 VOH 和 VOL 时、您的分析很好-这基本上也是我们估算更"准确"边界条件的方法。  话虽如此-如果没有下冲/过冲、你可能永远不会看到低于地面的 VOL。 器件无法输出低于 GND (不包括下冲)或输出高于 VCC (不包括过冲) -虽然您的分析是好的,因为这是绝对最坏的情况模拟,并使它比现实稍微更糟给真实的系统更多的裕度-从最技术的意义上,你不能假设最小| VOD |发生在最小 VOC ( ss )-即 VOC ( ss )可能 电压为1V、但| VOD |电压可能为2.4V 或类似的电压等。  

    Clemens 分析只是为您提供了一种简单的方法,以避免进行额外的分析。 驱动器基本上可以将 VCC 连接到 A 或 B、并将 GND 连接到 B 或 A -因此、驱动器在 A 或 B 端输出的大部分内容是 VCC、而最小的部分是接地。 在信号转换期间、可能会出现下冲/过冲、具体取决于系统设置。  

    Q2 -不需要使用 SN65HVD1782-Q1数据表来设计此器件。 如果您使用3.15V 电源、典型规格不再适用、但器件仍受数据表中所述所有最小值/最大值条件的限制。 实际上、所有设计都应该仅使用最小值/最大值来完成、因为典型值只是为了让人了解标准室温行为-但我们不会分享变化或其他任何内容、所以您实际上不应该使用典型值进行设计 (没有最大值时使用典型值代替最大值、或在没有最小值时使用典型值代替最小值通常是可以的-但精度会略低)。  

    Q3 - Delta VOD 是不同逻辑值的差分电压幅度差异。 理想情况下、逻辑1 (A =高电平、B =低电平)和逻辑0 (A =低电平、B =高电平) 的差分幅度相同-但这并不总是发生。 因此、Δ VOD 是差分幅度和输入信号之间的  

    或其它术语:Delta =|Delta VOL (D = H)|- VOD (D = L)|=|Delta VOH (A)- VOD VOL (B)|- VOH (B)- VOD (A)|


    对于该器件、其在整个工作范围内不应超过+/-50mV。  

    但重要的一点是,最小输出| VOD |是任何 VOD 都是最低的。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细讲解。 无需进一步查询。