This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75174:SN75174和 SN75175未使用的通道

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75174, SN75175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318284/sn75174-unused-channels-for-sn75174-and-sn75175

器件型号:SN75174
主题中讨论的其他器件: SN75175

大家好、

我有一些未使用的 SN75174线路驱动器和 SN75175线路接收器通道、我想确认如何连接这些未使用通道的引脚。  

数据表未提供任何有关如何处理未使用通道的指示、在其他线路驱动器/接收器上、我通常将输入引脚接地并使输出保持悬空。 您能否确认这是否是建议的方法?

此致、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    您的想法基本上是正确的-对于驱动器上未使用的通道、接地输入和保持输出悬空是100%可以的。  差分接收器有点不同、 因为它测量的 A 和 B 与0V 之间的电压是不确定的、所以差分接收器的同相引脚和反相引脚应上拉至不同的电平-即 A 至 VCC 和 B 至 GND。  

    快速概览一下:

    SN75174:

    "A"引脚-无法保持悬空-连接至 GND 或器件 VCC。  

    Y/Z 引脚-可以保持悬空

    EN - ENABLE 引脚不能悬空-如果未使用通道、则连接到 GND。  

    SN75175:

    "A"引脚-无法保持悬空-连接至 VCC

    "B"引脚-无法保持悬空-连接到 GND

    "Y"引脚-可保持悬空

    EN 引脚-不能保持悬空-如果未使用通道、则连接至 GND。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森