This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010262:适用于 IEEE802.3da 的 PHY 解决方案

Guru**** 2550050 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010262, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317983/tida-010262-phy-solution-for-ieee802-3da

器件型号:TIDA-010262
主题中讨论的其他器件: DP83TD510E

您好、

客户正在寻找基于802.3da 且适用于 PoDL 的 PHY 解决方案。 我们有类似的参考设计 TIDA-010262、但它支持  IEEE802.3cg。  

请问我们是否仍可以使用 DP83DT510或任何其他解决方案?

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    感谢您的提问。

    没错、DP83TD510支持 IEEE802.cg、也称为 T1L (10Mbps)。 DP83RD510器件不支持 IEEE802.da、该标准也称为 T1s (10Mbps)。  

     有关 支持 T1的以太网 PHY 器件的信息、请联系以太网产品线。

    谢谢、此致、

     托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    谢谢。  

    您好、PHY 专家。

    我可以请您的帮助、告诉您推荐适用于   IEEE802.da 的解决方案?

    谢谢。

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    我们的 DP83TD510E PHY 专为支持10个 BASE-T1L 而设计、如802.3cg 中所指定。 结合一些元件、我们还可以支持 PoDL。 但不支持 Multidrop。 PoDL 与 Multidrop 是一个不同的故事、据我所知、仍在讨论中、尚未完成。

    请随时通过电子邮件与我联系以进行进一步讨论。  

    此致、

    斯特芬