This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS99R105:更换和淘汰

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: DS99R106, DS99R105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317780/ds99r105-replacement-and-obsolescence

器件型号:DS99R105
主题中讨论的其他器件:DS99R106

大家好!

在我的设计中、我需要一个串行器/ 解串器通过光纤连接发送数据(18位)以进行电隔离、因此我选择了 DS99R105和相对解串器 DS99R106。 我的设计不是视频应用程序。
该器件具有 LVDS 输出并且我希望具有一个 CML、是否有具有相同功能但具有 CML 输出(而不是使用电平转换器)的类似 IC。
我曾尝试寻找具有 CML 输出的 SerDes、但我不了解产品滤波器或无法正常工作。
此外,我无法找到部件是否接近淘汰或寿命终止,似乎这两个部件都已在市场上自2007年。
有一些相关信息吗? 如果器件快要淘汰、我可以为您提供更新的器件的建议吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    产品筛选器仅列出主要视频输出、因此预计在过滤时不能选择 CML。 考虑到这一点、 两对 DS90UB927串行器和 DS90UB928解串器或者 DS90UB947串行器和 DS90UB948解串器似乎都可以满足您的需求。 927和947都可以接收 LVDS 输入、928和948具有 CML 输出。  

    然而、值得注意的是、进行裕度分析是针对整个系统的、因此您观察到的读数可能无法完全反映整个系统、除非您配置了整个端到端设置。

    至于淘汰问题、我们没有过时的 DS99R105的有效计划。

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikilas:

    我正在寻找具有 LVCMOS 输入和 CML 输出的串行器/解串器、用于通用应用、而不是视频。
    无论如何,如果部件没有废弃的计划,我将使用它们。
    此致