This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:DS125BR111RTWR 可靠性/质量说明

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317871/ds125br111-ds125br111rtwr-reliability-qual-clarification

器件型号:DS125BR111

您好!  

我正在查看以下项的数据:  DS125BR111RTWR。 我看到该器件在低工作/储存温度下的额定值仅为-40°C。 此部件显然在温度循环期间根据-65°C 进行了测试。 这里我有两个问题:  
1)在一行的其中一行,它说 "温度周期-65/150C ... 或等效的 JEDEC 条件"、是否会将其视为测试条件"C"、因为这是它的等效条件。 我只是想验证完成了哪些测试、检查结果并非比"条件"列的值少


2) 2)该器件不能在低于-40°C 的温度下存放的原因是否存在。 例如、材料膨胀差异、一些可能出现故障的内部结构、是否有其他问题? 如果器件温度循环至-65°C、我认为我可以利用工程判断并认为器件的存储成本更低。

谢谢!

跟踪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Trace、

    质量测试促使器件超出数据表建议的限值。 我们建议保持在数据表规格内、以确保器件按预期运行、没有损坏风险。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    可以理解。 我仍然对问题1)感到好奇。 当 TI 提出"或等效的 JEDEC 条件"时、这是否意味着它们完全偏离"条件"列中列出的条件?
    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=DS125BR111RTWR

    因此、测试是否始终是-65/150°C 或更好、或者是否存在因"备注"列而导致的偏差? 我只是想确保该器件已在-65/150C 条件下进行了实际测试。 我只是不明白为什么这里会出现说明、如果有人想把它与 JEDEC 标准进行比较、他们不能只是查一下、看看-65/150C 对应的温度。 其措词现在略微模糊不清。

    谢谢!

    跟踪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Trace、

    我希望始终在-65/150°C 或更好的温度周期内进行测试。 注释"或等效的 JEDEC 条件"可能会指出、在  JESD22-A104测试条件 C 下、其他测试参数具有一定的灵活性。

    此致!

    卢卡斯