This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:上电后可立即配置工作模式故障

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317668/dp83869hm-configure-operational-mode-failure-right-after-power-up

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好、我发现配置 DP83869时遇到了奇怪的情况。

我将 DP83869用作1000M 介质转换器、并通过 MCU 配置工作模式。 我需要让 PHY 尽快工作。 因此我在 MCU 上电后立即对其进行配置。 但我发现运行模式不是由 MCU 修改的、仍然是由搭接设置的模式。 如果我在上电后等待几次、则可以正确配置工作模式。

我进行了多次测试、发现如果在上电时间小于150ms 时配置 PHY、则无法成功配置运行模式。 如果时间延迟到200ms、它将随机成功、如果时间延迟超过300ms、它将有效。

初始化例程非常简单、如下所示。  

InitialGPIO();      
delay_ms (300);   // 如果延迟时间小于200、配置不成功、为什么?
初始 PHY (2);      //将 PHY 的复位引脚拉至低电平,大约2ms

void InitialPHY (uint rstTime)
{
uintx i;
RSTOUTLOW;//RESET PHY
delay_ms (rstTime);
RSTOUTHIGH;
delay_ms (15);
InitialPHY (MediaConverterPHYAddr、MediaConverter1000Base);//介质转换器

那么、您能否检查一下配置 DP83869是否必须等待一段时间? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当配置失败时、OP_MODE_DECODEC 寄存器的寄存器值为0x0040、这是自举设置值。 添加额外延迟时、寄存器值将为0x0044。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yansheng:

    感谢您提出详细的问题、我理解您的问题。 我们的数据表提到 PHY 至少上电200ms、我认为这就是您看到这个问题的原因。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我犯了一个错误、没有注意到这个参数。

    非常感谢。