This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:USB-2-MDIO

Guru**** 2778505 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317550/dp83867e-usb-2-mdio

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO

您好、TI!

我们计划在 设计中使用 ETH PHY DP83867E。

由于我们的设计中没有 MDIO、因此我们计划使用  TI 提供的 USB-2-MDIO 软件工具。

如有任何疑问、欢迎随时与我们联系。

1.将配置文件写入 DP83867E PHY 是否为一次性过程? 或者我们是否 需要在每次重新启动系统时重复刷写过程?

2.我们可以使用这款 USB-2-MDIO 软件工具 从其他 MFR 中用于 PHY 吗?

谢谢、此致

桑德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra:

    您能提供您的系统的方框图吗? 需要连接 MDIO 引脚才能访问寄存器。  

    系统每次启动时都需要写入配置文件。 什么是 MFR?

    此致、

    阿尔瓦罗