This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940N-Q1:940和940N 之间的加电时序差异

Guru**** 1472385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315574/ds90ub940n-q1-difference-in-power-on-timing-between-940-and-940n

器件型号:DS90UB940N-Q1

团队好,

一级:东软集团

OEM:Geely

我们发现940和940N 的加电时序存在差异。 改变的原因是什么?

:μ A

940N:

940N 的第二个 PDB 上拉电阻是什么? 为什么会做出这种更改?

因为客户可能在940 mipi CSI 数据通道(使用了2个数据通道)中没有波形输出、这会导致没有图像问题。 经过检查发现他们使用的是940N,但时间是参考940完成的,然后改为940N 所需的通电时间后,问题消失了。 客户想知道根本原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    您针对940发布的上电序列不是最新数据表。 这两个器件的电源序列是相同的。 请参阅 TI.com 上的最新数据表版本(2020年修订版): SNLS479B

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ben M ü,

    正常,但客户想知道‘s 电源序列为什么有此更改?

    他们发现940n/960/962都需要拉 PDB 两次。 您能帮助说明为什么这些器件需要详细执行此操作吗?

    第1层需要向 OEM 解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    此上电序列未显示切换 PDB 两次的要求。 T4显示了发生硬数字复位(不是启动要求的一部分)时 PDB 的脉冲宽度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ben M ü,

    您似乎仍未回答我的问题。
    1.客户想要了解的是为什么在 T4阶段有这个下拉菜单。 该下拉列表的主要目的是什么?
    2.芯片内部的工作机制是什么?
    3.是否要避免初始配置中出现一些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    我的上一个答复是关于这一点。 此图没有显示切换 PDB 两次的要求。 请参阅此图表下方的表。 第二次切换只是对向器件发出硬数字复位后所发生情况的直观表示:

    此致、