This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:支持1000Mbps 和局域网唤醒(WoL)的以太网 PHY

Guru**** 2534880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314052/dp83822h-ethernet-phy-that-supports-1000mbps-and-wake-on-lan-wol

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

问题1:
是否有支持1000Mbps 和局域网唤醒(WoL)的以太网 PHY?

问题2.
在实施 WoL 时、是否可以参考任何信息或材料?
我能够找到以下信息、但如果您有任何其他信息、请告知我。
www.ti.com/.../snla261.pdf

问题3:
在实现 WoL 时、我只想打开以太网 PHY、关闭后续 MCU 的电源、并使其保持待机状态。
这种实施是否可能?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1. DP83867和 DP83869 PHY 都支持局域网唤醒
    2. 这是我们针对"局域网唤醒"提供的唯一一篇文章
    3. 在局域网唤醒应用程序中。 PHY 从不关闭、但 PHY 可以控制板上的其他组件以将其置于睡眠模式或将这些组件唤醒

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hillman:

    以下说明可在 TI 提供的"snla261"中找到。
    ----------------
    通过使用 WoL、后端设备(即 FPGA、处理器、ASIC、MCU)可以断电、直到 PHY 接收到符合特定帧检测标准的信息。
    ----------------
    "断电"是否意味着电源已完全关断? 我想知道在通过 PHY 启动时 CPU 是否可以完全断电、或者它是否需要处于睡眠模式并等待中断。

    另外、查看 DP83867数据表可以发现、为特定的 GPIO 分配了 WoL 功能。

    通过 PHY 启动 CPU 时、我是否理解此 PHY 的 GPIO 是 CPU 启动触发器、这是正确的? 我想知道是否有其他方法从 PHY 端启动 CPU。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    抱歉、我还有一件事需要澄清。 DP83822仅支持10Mbps 和100Mbps、而不支持1000Mbps。

    当您使用局域网唤醒时、它需要 MCU 处于睡眠模式并等待中断、因为 PHY 将通过 GPIO 引脚触发脉冲至 MCU 或 CPU 以将其唤醒。

    是的、回答正确、WoL 功能分配给特定的 GPIO poin。 对于 DP83822 PHY、可以在 LED_1引脚或 COL 引脚中触发 WoL。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    我还有其他问题。 我们目前正在考虑以下配置。
    ・内置 MAC 连接到 PHY 的 CPU 电源将被关闭(PHY 本身始终由单独的电源供电)
    ・由魔术包激活的 PHY GPIO 信号与电源的使能端相连。
    ・打开 PHY 的电源并启动器件

    q1)是否有任何有关在 MAC 侧断电的情况下实现局域网唤醒的解决方案或推荐电路的信息? 如果存在、请介绍。

    Q2)如果 MAC 侧已断电且 PHY 处于等待接收魔术包状态、您能告诉我是否需要使用缓冲 IC 等断开 MII/GMII/RGMII 线路的连接吗?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请参阅以下答复:

    1. 遗憾的是、我们 在 WoL 上没有任何参考设计。 WoL 中的 PHY 功能通过 GPIO 引脚提供到 MAC 侧的脉冲。   WoL 脉冲的理解取决于 MAC、并在接收到脉冲后唤醒
    2. 在 WoL 应用中、无需断开 MII/GMII/RGMII 线路。 脉冲通过 GPIO 引脚而不是 MAC 接口发送。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    感谢您的回答。

    问题1:

    需要 MAC 来理解 WoL 脉冲并在收到脉冲后唤醒

    上述含义是什么?

    问题2.
    我们要实现的是、在等待 WoL 时完全关闭 CPU 侧的电源。 如果您有任何可以实施的想法、请告诉我。 例如、如何连接我在上一个问题中所述的电源 IC 和 GPIO 的使能端子?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    PHY 仅用于通过 GPIO 发送脉冲。 检测脉冲并从脉冲中唤醒需要依靠 MAC 来实现。

    遗憾的是、我们不是系统级问题的专家。 至少在我们的理解中、只要电源 IC 和 GPIO 引脚支持来自 PHY 的 VDDIO、那么它就可以通过直接连接到 PHY 的 GPIO 来上电。 务必确保 PHY 具有可始终保持运行状态的分立式功率 IC。

    --

    此致、

    林希尔曼