Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR
根据我们的配置、ping 失败。
谢谢! 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Feitianyin:
您希望寄存器配置将 DP83867CR 设置为100Mbps、并启用自动协商、是否正确?
最好的方法是使自动协商保持启用状态(在结束时执行此操作;寄存器0x0 = 1240;启用自动协商并重新启动自动协商)、并取消广播不需要的模式。
寄存器0x4 = 0181 //取消广播10BASE-Te 模式
寄存器0x9 = 0000 //消除1000BASE-T 模式
我注意到您写入了寄存器0x10 = C040;您可以尝试改用 D048吗? 这会保持所需的 TX FIFO 深度、而不会更改保留位。
我还注意到、您正在写入寄存器32和寄存器86、以避免时序延迟。 这对于您的设计而言是必要的吗?
此致、
阿尔瓦罗