This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:BST 引脚的读回状态

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318410/ds100br410-readback-state-of-bst-pins

器件型号:DS100BR410

是否可以从 DS100BR410寄存器读取或寄存器 BST 引脚的状态(高电平或低电平)-

BST_2 =引脚37

BST_1 =引脚14

BST_0 =引脚23

例如、是否可以在 ADD = 02时从"Status Register for Boost_Bit [7:0]读取这些引脚的状态寄存器?  一些其他寄存器中呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    否。 但是、您可以通过寄存器改写升压设置。

    此致、Nasser