This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332:可在启动时高低线的作用与传输相同

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST, TCAN332, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312663/tcan332-on-bootup-can-high-and-low-lines-act-as-if-transmitting

器件型号:TCAN332
主题中讨论的其他器件: IWRL6432和 IWRL6432BOOST

您好、专家!  

我正在从事一个涉及 IWRL6432的项目。 我们已对电路板进行了微小的修改、器件上的 CAN 收发器与 IWRL6432 EVM 模块上的收发器不同。 我们使用的是 TCAN332。 启动电路板时、CAN 总线上的高低线就像在传输一样。 我在下面列出了一些比试图全面描述问题更能说明问题的图片。  

在一个图中、您可以看到正常的启动、它的曲线从0伏到近2.5伏不等。 另一个图像显示、高压线和低压线在返回总线电压之前会保持差分电压一段时间、而不是使用曲线。 正常启动是在空网络上引导 EVM 模块的映像。 高压线和低压线都正好位于彼此的顶部。  

第二个图像是问题电路板。 这两条线似乎在发送、而不是引导并移动到标准空闲总线电压。 有什么想法要解决这个问题吗? 理想情况下、我们希望收发器 的性能与 EVM 模块相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    感谢您将此推荐给 E2E 并耐心等待。 我们将于2017年1月1日营业结束时为您提供回复。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否已将 Vcc 电源轨修改为与 TCAN332兼容? 此收发器需要对 IC 的引脚3 提供3.3V 输入、而 TCAN1042使用5V、这是 IWRL6432BOOST 板向收发器 IC 提供的电压。  

    与 TCAN1042 (100µA)相比、TCAN332 (4µA)中 TXD 信号的内部上拉电阻要弱得多。 由于此引脚在多路复用器连接至 MCU 之前的启动期间可能悬空、因此 TXD 信号在 TCAN332上可能保持低电平更长时间、这可能导致在收发器的电源输入达到工作状态时此信号为低电平(显性)。 这会导致收发器驱动显性状态(CANH 到 Vcc、CANL 到 GND)、直到内部上拉电阻将信号拉高、或者多路复用器将其连接到 MCU 以驱动高电平状态。 这可能是我们在波形中看到的原因。 为避免这种情况、我建议在 TXD 信号线上添加一个外部上拉电阻器、以便在启动期间更快地将该引脚偏置更高、从而在收发器从 Vcc 电源激活时使该引脚变为高电平。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特