Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM
主题中讨论的其他器件:DP83869、DP83869EVM
使用 DP83869时的最小帧大小是多少? 我无法在数据表或其他位置找到此信息。 查看是否支持速度为100Mbps 的短(28字节)帧。
我们将在 MII 转100BASE-FX 模式下使用 DP83869。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM
使用 DP83869时的最小帧大小是多少? 我无法在数据表或其他位置找到此信息。 查看是否支持速度为100Mbps 的短(28字节)帧。
我们将在 MII 转100BASE-FX 模式下使用 DP83869。
尊敬的 Alvaro:
不幸的是、填充 会增加延迟(传输的字节越多、延迟越高)、因此这对解决这个问题没有帮助。
我们还注意到、其他 TI PHY 还没有严格遵守 IEEE 标准。 例如、DP83867不支持小于12个字节的 IPG、即使 IEEE 802.3要求 IPG 低至8个字节也是如此。 我还知道其他 TI PHY 与 小于64字节的帧兼容、因此希望 DP83869是类似的。
为 DP83869规定的最小帧大小是多少?
与100BASE-FX 或100BASE-T 相比、1000BASE-X 模式的最小帧大小是否不同?
周老师、您好!
我通过将 DP83869EVM 设置 为反向环回(从 MDI 侧接收的数据包或通过 MAC 引脚环回到连接器、通过设置寄存器0x16 = 0x00020来完成)、对此进行了测试。 在本例中、链路伙伴是 SmartBits 2000。
智能位<--以太网电缆--> DP83869EVM ↵反向环回
在正常操作中、我能够看到发送的数据包数量= SmartBits 上接收的数据包数量。 调整帧长度时、如果设置为<60、SmartBits 将以红色显示长度。 在60字节时、一切仍然正常、不过59字节及以下的字节没有接收到返回 SmartBits 的数据包。 我不确定这是 SmartBits 问题还是 DP83869问题。
此致、
阿尔瓦罗