This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:PCA9535在高温下使 I2C 线路保持繁忙状态

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318356/pca9535-pca9535-keeps-i2c-line-busy-at-hot-temperature

器件型号:PCA9535

当把3个 PCA9535组装到附件60C 的 PCB 提到时、我注意到在我的 MCU (主器件)尝试与器件通信前、I2C 线路被驱动为低电平。  

MCU 位于温度室之外、因此我知道它已与板上的 IC 隔离。 我已关闭共享线路的其他 IC、但仍然看到这种行为。 一旦我把温度恢复到大约25°C、我就不再看到这个问题了。 在-40°C 时、这也不是问题。 看起来 PCA9535仍在运行、因为 GPO 在温度循环之前已配置、并且仍在输出5V 电压。  

不确定这是否是一个已知问题或此处存在温度相关性的原因。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    您是否能够确定所有三个器件在60°C 时是否都表现出此行为、或者看起来只有一个器件受到影响? 是否有办法一次只通过热流在一个 IC 上施加60C 的温度?  

    我们是否可以尝试使用新的 PCA9535器件一次更换一个器件、以查看每次更换器件后问题是否仍然存在? 即、将 PCB 上的器件1更改为新的 PCA9535。 测试板欠温 为新的 PCA9535更换设备2... 3、重复并查看测试是否提供相同的结果。 这类似于 ABA 交换式测试。  

    到目前为止、在我支持该器件的2年时间里、这对我而言不是一个已知问题。 我不知道有任何与温度相关的问题。 我认为该器件的额定温度高达85C、没有任何问题。  

    此致、

    泰勒