This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:TMUXHS4212的问题

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TMUXHS4212, TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318033/tmuxhs4212-questions-of-tmuxhs4212

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4412、HD3SS3212

尊敬的团队:

1.我正在寻找一款能够切换 USXGMII/10GBase-R 和 SFI 的 SerDes 开关。 有任何推荐的解决方案吗?
2.我们有 一个 TMUXHS4212。 该规范支持 SPI 和以太网接口。 以太网接口支持哪些接口?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy:

       USXGMII/10GBase-R 和 SFI 都是10Gbps 差分信号、我们有几种器件可以支持、例如 HD3SS3212、TMUXHS4212和 TMUXHS4412、

         TMUXHS4212中提到的以太网应为10Gbps 以太网。

    此致

    布赖恩