This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:1.2 CDP 模式功能

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317747/tusb216-1-2-cdp-mode-functionality

器件型号:TUSB216

您好!  

您能否提供有关 TUSB216上的1.2 CDP 模式的更多详细信息? 通过将引脚11 "CDP_ENz"设置为低电平来启用此模式。  

如果您有此模式的任何附加文档、数据表对于在此模式下的操作没有太多的技术规格将会很有帮助。  

感谢您对此提供的帮助。

此致、
约翰·阿尔布雷希特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您要查找哪些类型的其他信息?  

    如果主机或集线器尚未提供 CDP 功能、则使用 BC 1.2 CDP 模式来广播 CDP、但它本身实际上并不提供任何形式的电池充电。 这是严格的广播。

    除此之外、我们没有任何有关引脚功能的其他信息。

    我可以在内部与其接洽、看看是否有其他可以共享的信息。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您澄清这只是一个广播引脚、不提供任何形式的充电。 我正在寻找 有关 CDP 模式本身的更多信息。  

     数据表中似乎没有与该工作模式相关的任何规格、没有容差、没有测量条件等。 能否查看我们是否有关于 CDP 的更多信息?

    此致、
    约翰·阿尔布雷希特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我在内部联系了我们、听起来我们这边没有其他信息。 我被告知它符合 USB 的 BC1.2规范、因此如果需要、我建议进行研究。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安