This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODNEM:需要具有 CC2564MODNEM 连接建立功能的 MSPM0G3507支持

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, CC2564MODNEM, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318156/cc2564modnem-need-support-on-mspm0g3507-with-cc2564modnem-connection-establishment

器件型号:CC2564MODNEM
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、、 CC2564

大家好!

最近、我在论坛中提出了两个问题、并了解到 MSPM0G3507板没有现成的 SDK 支持、可以连接 CC2564MODNEM BLE 板、因此我们必须开始编写移植代码。 南 我需要移植文档并从论坛收到。 从这些信息中、我了解到 MSPM0G3507将通过包含 CTS、RTS 协议和 HCI 命令的 UART 与 CC2564MODNEM 板通信。 当我们通过 UART (RTS、CTS)向 CC2564请求 HCI 命令时、我们将能够与 CC2564板通信并对其进行控制。 ( 如果理解有误、请更正我 )  

我已经按照图像中所附的方式连接了电路板。

下面是需要进一步解决的问题、

1.如何确定哪个 UART 端口连接到了 CC2564MODNEM? 评估板 MSPM0G3507中有4个 UART 引脚。 不知道此板在64、48、32表中有哪些 PIN 配置

2.如果识别后,如何启动它们之间的 UART 通信?  

我是新手。 请告诉我您的答案/建议。

选择 MSPM0G3507的原因:它具有 ADC 和 DAC。 它对于开发音频应用 A2DP 非常有用。 HFP

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解您的第一个问题、但如果您问 M0上的哪些引脚需要是 UART、M0 才能与适配器板配合使用。 我将介绍 msp432示例。 这里是为 UART 配置的引脚。  

    这位于您需要为 MSP0移植到的 HRDWCFG.H 文件中、

    如果在 HAL.c 文件中 MSP432和 MSP0 (可能有)之间更改了所有驱动程序代码、则还需要移植这些代码。 此文件是控制 UART 通信的适配层  

    此致!

    罗格利奥