This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LV31QML:未使用的通道

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318443/ds26lv31qml-unused-channel

器件型号:DS26LV31QML

尊敬的高可靠性团队:

此部件具有4通道。 但我仅使用3个通道。

未使用的通道(输入和输出)应该连接到 GND 还是 VCC?

否则、我能否将它们保持打开状态?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可以保持开路。

    未使用的输入不得悬空;您应该将它们连接至 GND 或 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    如果将未使用的输入保留下来、会发生什么情况? 所用 通道的输出出现异常运行?

    此外、我可以为未使用的输入通道放置10千欧的下拉电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让输入悬空会增加功耗、并可能损坏器件;请参阅 [FAQ]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    输入串联电阻器的大小无关紧要;它也可能是0 Ω。只有当您想在调试期间更改电平时才需要10 kΩ。