This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:交换通道

Guru**** 2925700 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318974/tdp1204-swap-lane

器件型号:TDP1204

大家好、

1. 我的理解是可以通过 I2C 或引脚搭接来交换通道、是否可以在同一通道中交换 N 和 P 线路?

2. 是否可以在不使用 I2C 设置或引脚搭接的情况下交换同一通道上的 P/N 线路?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 我的理解是可以通过 I2C 或引脚搭接来交换通道、是否可以在同一通道中交换 N 和 P 线路?

    TDP1204具有以下内部通道交换功能:

    但是、如果您能够交换输入和输出上的通道、则只要以1:1的方式连接、任何顺序都应该没有问题。

    2. 是否可以在不使用 I2C 设置或引脚搭接的情况下交换同一通道上的 P/N 线路?

    只要您将输入和输出的 P 和 N 通道交换并匹配、任何通道都可以极性交换。