This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:VPOC 噪声

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317623/ds90ub960-q1-vpoc-noise

器件型号:DS90UB960-Q1

您好!

   下面是数据表页166的说明。    

   "在系统的源/解串器侧、VPOC 噪声必须保持在10mVp-p 或更低。 由传感器的瞬态电流消耗以及电缆和 PoC 元件的直流电阻引起的串行器侧 VPOC 波动也必须保持在最低水平。 增加 VPOC 电压和增加额外的去耦电容(>VPOC 10 µF)有助于降低 VPOC 波动的振幅和压摆率。"

  当我们谈论"噪声"时、我们是否 指 VPOC 的绝对 Vpp、包括稳压器输出纹波和负载瞬态 等? 测量条件是什么?

  BTW、我阅读了其他器件的数据表、他们将"VPOC"定义为串行器板上经过 POC 之后稳压器的输入电压。   要求最大10mVp-p。 DS90UB960-Q1是否有类似要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们目前正在努力更新许多数据表和应用手册、因此当前文档中使用的确切措辞可能存在一些差异。  在讨论与 POC 网络相关的噪声时、有两种主要类型/位置。 在这篇文章中、我将这两者称为 VPOC 噪声和 Rin+噪声。 VPOC 噪声是在链路的串行器侧出现的噪声、 Rin+噪声是在链路的解串器侧出现的噪声。 下图显示了整个 FPD-Link 系统背景下的测量节点/位置。

    VPOC 噪声来自串行器和传感器的运行、并在直流稳压器的输入端进行测量。 在测量 VPOC 噪声时、您可以预期得到与下图相似的波形。 电源噪声来自稳压器的切换、脉冲是由于传感器的电流消耗变化(传输有效视频数据的周期与消隐数据的周期)导致的。 对 VPOC 噪声的要求为:

    • VPOC 电源噪声低于100mV 峰峰值
    • VPOC 脉冲峰峰值小于500mV
    • VPOC 脉冲压摆率大于200μs /伏

    Rin+噪声是在解串器 Rin+引脚输入端看到的噪声。 RIN+引脚上的大量噪声可能会导致 FPD-Link 信号降级。 在0和50MHz 之间、RIN+噪声的峰间值必须小于10mV。

    此致、
    达拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Darrah、

       关于 VPOC、该脉冲是由整个通道的电流和直流电阻不断变化引起的。 您对整个通道或 PCB?的直流电阻限制有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请联系您当地的 TI 销售代表以申请获取 FPD-Link 通道规格文档。