This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642用作 LCD LVDS 的2:1多路复用器

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318248/ts3dv642-ts3dv642-as-a-2-1-multiplexer-for-lcd-lvds

器件型号:TS3DV642

你好。 我是否可以使用 TS3DV642芯片在两个电源之间切换具有 LVDS 输入的10" LCD 面板? 如何匹配阻抗和电压电平? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ihor、

    您能否分享一个用于实施的高级方框图? 根据我的理解、LVDS 面板有一个必须遵循的规范、只要您与该规范相匹配、终端就应该没问题。 TS3DV642通常需要输入信号进行正确的直流偏置:

    此外、请查看数据表的第8.1 - 8.4节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh 。 我有两个 BU90T82-ZE2LVDS 发送器和一个具有 LVDS 输入的 LCD 面板。 我需要在这两个变送器之间缠绕 LCD 面板。 LCD 面板需要 Vcom:1.2V;Vdif:200-600mV。 发送器具有 Vcom:1.25V;Vdif:250-450mV。 我想、如果发送器设计用于驱动 LCD 面板、而 TS3DV642基于 MOSFET、那么这个链应该可以正常工作? 此外、我需要5个用于 LCD 面板的差分对、但  TS3DV642 仅具有4个输入。 我是否可以使用 I2C 对馈送其中一个 LVDS dif。 配对? (这是我在该领域的第一个项目、因此我需要学习很多知识)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ihor、

    在我看来、我认为您应该使用匹配度更好的发送器和面板。 Vcom 与1.2V 和1.25V 接近、但差动摆幅为400mV vpp 和200mV vpp。 这将添加一个您需要解决的额外不匹配问题。 可以使用 I2C 通道作为数据通道。 因此 TS3DV642可满足您的需要、但是正如我所提到的、请 查看不同的驱动器/LCD 面板集。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、该变送器的典型中点 Vdif:350mV、而面板的典型 Vdif:400mV、范围为200-600mV。 我想、它会很好地工作。 感谢您的支持。 祝你度过美好的一天!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、太好了、如果您有更多问题、请告诉我。