This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:VDPUM 和 VDPU = 1.8V 时的建议 VCC 值?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318882/tca9546a-recommended-vcc-value-in-case-vdpum-and-vdpu-1-8v

器件型号:TCA9546A

团队、

您能在下面提供帮助吗?

如果 TCA9546A 仅用作多路复用器:
     VDPUM = 1V8、VDPU 也是1V8。
根据 DS 第9.2节:
https://www.ti.com/document-viewer/TCA9546A/datasheet#typical-application-scps2047727/SCPS2047727
   如果主器件和所有从器件在相同的电压下工作、则导通电压 Vpass = VDPUX。

因此、在我们的情况下、VPass = 1V8。
请查看图16、这将导致 VCC 为3V:
https://www.ti.com/document-viewer/TCA9546A/datasheet#tca9546a-application-curves-scps2047901/SCPS2047901



但现在看看第6.3节:
https://www.ti.com/document-viewer/TCA9546A/datasheet#recommended-operating-conditions-scps2059462/SCPS2059462

 
我在3V 时的 VIH 为2V1、这对于1V8 I2C 总线而言太高。

"是我的错吗?
-如果 VDPUM 和 VDPU 的设置为1V8 ,我必须使用哪种 VCC 来操作 IC ?

提前感谢、

安伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钳位电压略低于 VCC、因此为了确保电压转换为较低电压有效、VCC 不得过高。 (高电平输出电压由上拉电阻器产生、因此 VCC 没有下限。)

    一般来说、最简单的解决方案是为 VCC 使用最小的 I²C Ω 电压;在您的情况下、为1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber、您好!

    对于典型应用与数据表技术规格之间的任何混淆、我们深表歉意。  

    Vpass 定义为系统中的最小上拉电压(VDPUM 或 VDPUx)。 根据这个上拉电压、用户可以确定 最高 可以在系统中使用以确保正确的电压转换的 VCC。 从根本上说、这表明 Vpass 约为1.8V 时、Vcc 需要为~2.7V 或更低才能支持1.8V 电平转换。

    因此、在 VDPUM 和 VDPU 为1.8V 的情况下、您可以对 VCC 使用1.8V。  

    此致、

    亚历克斯