This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:查询 CAN 总线的电压电源

Guru**** 2766615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318676/tcan4550-q1-inquiry-regarding-voltage-supply-for-can-bus

器件型号:TCAN4550-Q1

您好!

我们需要24V 的 CAN 总线。 如果我将 VBus [4.5V 至5V]用作 VBAT、它是否会为 CAN 总线或其他任何功能提供24V 电压?

请查看原理图和建议。

此致、

尼泰什