This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318473/pca9306-pca9306

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: LSF0101

你好

 我正在使用 PCA9306从3.3V I2C 转换为5V I2C 总线。 其中 Vref 1 = 3.3V、Vref2和 EN 通过200k 分辨率连接到5V。 是这样吗? 是否能够使用该部件模拟 I2C 总线?  

通过一个示例可以在数据表中展示这种情况、这很有用。  

谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 如图9-1所示、其中的电源电压不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图9-1所示为1.8V 和3.3V。 我将图8-1作为基准。 Vcc1 = 3.3V、 Vcc2 = 5V。

    在 EN = 3.3V + Vth = 3.3V + 0.6V = 3.9V 时。  假设 Rx 是图8-1中显示为200k 的上拉电阻器。 并假设 IREF 2目标为4uA。 然后 Rx =(5-3.9)/4uA = 275k。 我将使用275k 设计我的电路。 您也未回答 "是否能够使用此部件模拟 I2C 总线?"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    200 kΩ 的数据表建议适用于所有电压;您无需更改它。

    我们为 PCA9306提供了一个 HSpice 模型。 对于 PSpice、请使用 LSF0101模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Buck、

    除了 Clemens 回答问题外、您还可以使用 此处链接的 EVM 进行评估。如有需要、请随时分享原理图以进一步检查。  

    此致、

    插孔