This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4F202:TPD4F202 -NRND

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4F202, TPD4E05U06, TPD6F002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317752/tpd4f202-tpd4f202--nrnd

器件型号:TPD4F202
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06TPD6F002

大家好、TI 团队,

客户正在寻找 NRND 的 TPD4F202快插替代产品。

您会在这里推荐什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi 开关、

    此封装中没有任何其他器件。 我们有许多新型分立式 ESD 保护解决方案、采用规格更好的更小封装。 一个好的4通道器件是 TPD4E05U06。 这里是否需要 EMI 滤波功能?  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian,ć

    是的、需要进行 EMI 滤波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi 开关、

    器件无需重复替换、下一个最佳解决方案是6通道 EMI 滤波器 TPD6F002。  

    Regerads,

    塞巴斯蒂安