This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:DEX 和 EQx 引脚

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317961/sn75lvcp601-dex-and-eqx-pins

器件型号:SN75LVCP601

大家好!

我对 SN75LVCP601的 DEX 和 EQx 引脚有疑问。

DEX 和 EQx 端子在2/EQx 内部进行连接 VCC。
当 VCC = 3.3V 时、变为1.65V。
在 NC 情况下、DEX 和 EQx 端子为1.65V、因此 DEX 和 EQx 设置是否为高电平(=1)?

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石渡山

    EQ 和 DE 引脚包括内部上拉和下拉、用于为 NC 创建 VCC /2电平。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:David San、

    感谢您的答复。
    当 EQ 引脚和 DE 引脚为 NC 时、它为 VIH/2、因此成为逻辑高电平(VCC = 1.4V (最小值))。

    我的理解错了吗?

    或者、EQ 引脚的 VIH 不是且 DE 引脚= 1.4V?

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石渡山

    这些值基于驱动控制引脚的微控制器。 上拉/下拉/浮动电阻器配置会将内部偏置设置为与此处所示值不匹配的适当电压电平。

    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:David San、

    感谢您的答复。

    我知道它是通过内部偏置正确设置的。
    EQ 和 DE 引脚的 VIH 值是多少?

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石渡山

    我无法分享 EQ 和 DE 引脚的内部 VIH 值。 您需要使用外部4.7k Ω 上拉来将引脚设置为"1"、并使用4.7k Ω 下拉来将引脚设置为"0"。

    谢谢

    大卫