This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:原理图审阅

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1318529/thvd2410-schematic-review

器件型号:THVD2410

我们使用 TI THVD24100R 作为 RS 至485收发器的解决方案。 请帮助查看。  如果您能提供任何反馈、我将不胜感激。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caspar:

    1) COM1的总线将持续多长时间?  

    强烈建议对两个端子节点(开始和结束节点)使用原理图上没有终端。 如果这不是起始节点或终端节点、则不需要端接。 但是、在带有较慢器件的较短总线中、您可以在不使用端接的情况下离开-因此请确认您是否知道距离。  

    话虽如此、至少添加一个可在需要时放置的端接电阻器焊盘是一个不错的主意。  

    2)   似乎有一个分立式 π 型滤波器-通常我们不会看到很多此类滤波、因为您是在数据线上添加串联阻抗、这是我们倾向于避免的情况+接地电容可能有问题-至少 但它们确实会减小最大总线距离、并减少总线上的最大节点数。 也就是说、数据速率系统以+为滤波组件列出的值运行串联电阻极小、但1000pF 电容器将极大地加载总线、您将看到最大有效总线长度(在最坏的信号、基频、 它是一个交替位流(010101..) 在115.2kbps) 电容器将 有一个~2600欧姆阻抗-这是相当大的负载,并可能降低最大总线长度-但本身不应该引起问题的收发器). 如果确实发生这种情况、 可能需要减小1000pF (C1124和 C1125)。  

     除此之外、我不会看到很多问题-我的主要问题是缺少终端、但根据系统设置可能没问题。  π 型滤波器上的1000pF 电容会减小最大距离、但同样根据系统设置和长度、这可能没问题、但不是问题。 添加一个端接电阻器垫并知道您可能需要稍微缩小您的滤波器组件、这将有助于在客户发现他们需要进行这些小改动时向前推进。  

    请告诉我总线的长度、以便我能够更好地说明您实际需要端接的多少、以及这些1000pF 电容器可能出现的问题。   

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Parker、 我认为端接电阻器如第二幅图片中所示。 (C1102、C1104和 C1106)

    在 E2E 系统中找不到第二张图片? 或许我会再次发布它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、是 R1102、R1104和 R1106。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caspar:

    我的错误-我在第二张图片中漏掉了电阻器的放置-抱歉。

    由于有一个端接电阻器、所以您可以忽略我在原始回复中关于第1点的评论。

    最终、我的问题是额外的总线电容会导致距离缩短-因此我会意识到、在进行测试时、滤波器的值可能太大-但这实际上取决于系统设置-本身就是滤波器 无关。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森