This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:测试项目

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319454/tcan1042h-test-items

器件型号:TCAN1042H

大家好、  

关于 TCAN1042HGVDR、客户希望测试 高速 CAN 线路的电气相关项目。 如果有的话、可以分享一下吗? 例如电压等级、数据速率。 等等  

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、  

    C&S 符合性测试可能是一个很好的起点。 该测试将评估收发器是否符合 ISO 11898-2 CAN 规范的电气参数。 它还包括仿真 CAN 系统环境中的功能测试。 您可以在 EMC 测试报告下相关设备文件夹中的 TRx/SharePoint 中找到此报告。  

    此外、除非应用要求 TCAN1042的高总线故障电压规格、否则请务必宣传 TCAN1044A、比旧的 TCAN1042有新的机会。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特