This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:PC 连接问题

Guru**** 2757385 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308184/ds90ub949-q1evm-pc-connect-problem

器件型号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

我的客户使用949EVM、系统如下所示。 它们的948板由自己设计。 使用949模式后会显示相应内容。 但是、当将 PC 用作 HDMI 源时、他们看不到任何内容。 可以看到 HDMI 在 ALP 中激活。 它显示检测到720p。 我认为这是因为我们的默认 EDID 仅支持720p。

系统:

定时:

ALP 状态:

大家可以看到、系统中有一个 LVDS 到 DSI 器件、显示器中没有 EDID、因此我生成一个1080p EDID 并编写一个脚本来写入 EDID 寄存器。 可以正常工作、ALP 可以检测1080p 源。 不过、屏幕仍然没有显示任何内容。

我想知道我们的 EDID 是否错误。 或者我们漏掉949中的任何设置。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请查看下面的附件、它就是 EDID 脚本。

    e2e.ti.com/.../HH983_5F00_EDID_5F00_SRAM_5F00_Write.txt

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对于上述脚本、请为 serAddr 添加变量声明以避免任何问题。 我解析了 EDID、没有发现任何即时问题。

    客户是否在每次复位或关闭器件时运行 EDID 脚本? 内部 EDID 存储器是易失性的、需要重新加载。  

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    发现脚本首次未运行后、我们在脚本中设置了0x18。  

    客户是否每次重置或关闭设备时都在运行 EDID 脚本? [/报价]

    可以。  

    这可能是因为 PC 发送了一个 TCON 无法接受的时序。 我们如何才能知道来自 PC 的计时? 或者、如果您对 PC - 949EVM 系统有任何经验、

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    949上设置的 MODE_SEL 为什么? 对于 HDMI 兼容器件、只要发出 HPD 信号、就会读取来自源的 EDID。 如果在 PC 已经读取缺省949 EDID 之后写入新的 EDID、则源将不会重新发送新时序。

    允许用户在 HDMI 初始化之前加载自定义 EDID 的 MODE_SEL 选项为 EXT_CTL。 如果设置了 EXT_CTL、则 HDMI 初始化将不会继续、直到用户将控制权移交给内部状态机。

    可能是因为 PC 发送的时间 TCON 无法承受。

    PC 无法看到 TCON。 PC 仅通过 HDMI 协议与949交互。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    当我检查 EDID 时、我看到 sRGB 颜色空间选项已打开。 能否检查显示器是否需要 sRGB?

    附加的是不使用 sRGB 颜色空间的 EDID。

    0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x06, 0xAF, 0xD4, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
     0x00, 0x17, 0x01, 0x04, 0xA0, 0x3D, 0x3D, 0x78, 0x00, 0xDA, 0x94, 0x91, 0x54, 0x59, 0x97, 0x27,
     0x19, 0x4E, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
     0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0xD2, 0x19, 0x00, 0x20, 0x50, 0x10, 0x16, 0x30, 0x14, 0x14,
     0x36, 0x00, 0xD8, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
     0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x41,
     0x55, 0x4F, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE,
     0x00, 0x42, 0x31, 0x30, 0x31, 0x45, 0x41, 0x4E, 0x30, 0x31, 0x2E, 0x32, 0x20, 0x0A, 0x00, 0xCB

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、 请

    参阅

    " LVDS 至 DSI"器件的数据表。 [已删除] 他们仍在测试新的 EDID。 此致、 彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我查看了 LVDS 到 DSI 数据表。 我没有看到任何特别的东西会导致显示器颜色问题。

    另一个可以探索的 EDID 选项是色度坐标。 显示数据表可能包含与此相关的信息。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    系统在使用您提供的 EDID 时仍然异常。 我将在下周对他们进行现场调试。 是否还有其他我应该检查的点?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    检查显示数据表/设置、以查看我们是否需要在 EDID 中进行编程。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    今天、我去了客户的实验室并进行了调试。 我发现他们的 MAPSEL 是错误的和 EDID 不完全正确。 然后我修改了他们的设置。 问题已解决。 感谢您的支持。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    自我上传了原理图和数据表后、请将该主题移到内部论坛。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我无法将该主题移到内部。 请在 E2E 中参考此主题、您将上传到内部论坛、因此它会分配给我。

    此致!

    插孔