This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:操作系统支持

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319152/tcan4550-q1-os-support

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

大家好、

关于 TCAN4550-Q1、Windows 操作系统是否支持该器件? 如果需要、我们可以在 TI.com 中找到 Windows 驱动程序吗?

此致、

信德贵志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:

    TCAN4550-Q1通过通常来自微控制器或微处理器的 SPI 总线接口在物理(硬件)层运行。  TCAN4550不会直接通过任何需要运行包含 SPI 驱动器的器件的操作系统进行操作。  我不知道有任何为任何运行 Windows 操作系统的硬件开发的驱动程序。

    我们确实有通用的 ANSI-C 启动代码、包含所有寄存器映射和基本配置函数、可以用作软件开发的起点。  需要针对您的应用中的特定 MCU 修改 SPI 功能、但 TCAN4550特定功能应按原样使用。

    您可以在 TCAN4550-Q1产品文件夹(链接)上的 TCAN45xx 软件用户指南(链接)以及供下载的 TCAN4550演示软件(启动代码)(链接)中找到其他信息。

    此致、

    乔纳森