This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:将1号信号交换为2号信号

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319293/sn75dp139-exchange-1-signal-to-2-signal

器件型号:SN75DP139

您好!

由于布局严格、我的客户希望将 IN_D1更换为 IN_D2、并将 OUT_D1更换为 OUT_D2。

是否可以更换它们?

原始信号

 SN75DP139RGZR

输入

SN75DP139RGZR

输出

电平转换器后的信号

HDMI 连接器

DisplayPort 主链路通道0

IN_D1 -> IN_D2

OUT_D1 -> OUT_D2

TMDS 数据2

1、3引脚

DisplayPort 主链路通道1

IN_D2 -> IN_D1

OUT_D2 -> OUT_D1

TMDS 数据1

4、6引脚

DisplayPort 主链路通道2

IN_D3

输出_D3

TMDS 数据0

7、9引脚

DisplayPort 主链路通道3

IN_D4

输出_ D4

TMDS 数据时钟

10、12引脚

谢谢、此致、

服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M. 服部圣 DP139

    4通道

    相同、只要 DP139输入和输出之间的通道顺序和极性匹配、即可交换通道和通道极性。 谢谢 大卫