This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:用于共面

Guru**** 2771685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317535/tpd4e02b04-as-for-coplanarity

器件型号:TPD4E02B04
你好 

我对数据表封装上的 TPD4E02B04DQAR 共面性存在疑问。
DQA 封装图中的值为0.05、但在 DQA0010A 封装图纸中的值为0.08。
您能告诉我们它们不同的原因吗?




感谢您的支持。

此致、

友之
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoyuki:

    (最大螺柱和0.08mm 共面)根据 JEDEC 标准规定、适用于所有 WQFN/SON 封装、您将在 TI 数据表中看到这一点。  

    此致、

    塞巴斯 

    蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sebastian:

    感谢您的答复。

    我知道已按照 JEDEC 标准对数据表进行了更改。

    此致、

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sebastian:

    我们的客户询问我们是否发布了 PCN 以通知 数据表上的共面性发生了变化。

    您会告诉我们是否已发布 PCN 吗? 如果已发布 PCN、是否告知我们 PCN 编号?

    此致、

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shimamura:

    封装图更改未包含在 PCN 更改中该更改是针对所有具有 DQA 封装的 TI 器件实施的、不会影响器件功能。  

    此致、

    塞巴斯 

    蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sebastian:

    感谢您的答复。

    现在我了解到 PCN 的更改中没有包含封装图的更改。

     此致、

    塞巴斯 

    蒂安