This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848H:电缆推荐

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313918/dp83848h-cable-recommendation

器件型号:DP83848H

在我们的设计中、我们使用 DP83848H PHY 收发器与 MCU 通信。  RJ45放置在一个 PCB 上、而 PHY 收发器放置在另一个 PCB 上。

因此、基本而言、差分对 TD+/-和 RD+/-需要从 J3连接到另一个 PCB。

 我们需要通过导线将 J3连接到另一个 PCB (因为我们的空间非常小、因此板对板连接器是不可行的、并且两个 PCB 都呈90˚角)

  1. 我们需要考虑哪种 PCB 到 PCB 导线?
  2. 可以使用阻抗控制的 FFC 电缆?
  3. 或者在 PCB 之间需要双绞线?  两个 PCB 之间的距离为6cm、有90˚角
  4. 如果我们可以使用电缆、我们是否需要在其中一个/两个 PCB 上进行任何端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parhlad:

    DP83848是电流模式驱动器。 在进行设计时、请遵循下面的原理图建议:

    我们强烈建议不要在 PHY 和 MDI 布线之间使用连接器。 这些会干扰信号并通过 MDI 线路。  

    对于连接器和 PHY 之间的 MDI 线路、我们倾向于小于3英寸。 这是我们针对 DP83838的布局检查清单。

    e2e.ti.com/.../1768.IndustrialPHY_5F00_Layout-Review-Checklist.xlsx

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到您的意见、对设计进行修改以采用单板。 已通过邮件将原理图/布局发送给您以征求意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prahlad,

    我们可以通过电子邮件对此进行讨论。  

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prahlad,

    U3 是 TVS 保护器件、器件型号为 Semtech 的 RCLAMP3374N.TCT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prahald:

    谢谢您告诉我。 我在电子邮件的 原理图和布局上添加了一些注释。 现在、我来结束本次演示。

    --

    此致、

    林希尔曼