This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD485E:数据表中的布局示例错误

Guru**** 2927670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319025/sn65hvd485e-layout-example-error-in-datasheet

器件型号:SN65HVD485E 大家好、我相信
此部件的数据表中的图9-6有一个错误。 该图显示了 DE 和! RE 引脚通过电阻器分别连接到 D 和 R、通过通孔指示 D 和 R 直接连接到 GND。 我认为 D 和 R 走线不应连接至 DE 和!RE 的下拉电阻器。 下面是我认为该数字旨在呈现的情况:

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    您是对的-第二个是预期结果。 在标准应用中、使能线路和数据线路之间不应有电阻器。

    我已将其添加到我们待办事项的数据表拼写错误/错误。  

    感谢您指出这个问题!

    此致!

    帕克·道德森