Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72
您好、TI 论坛-
我有一家应用在 RS485总线上集成了500个 SN65HVD72器件。 总线包含1000' 24AWG 120欧姆双绞线电缆、每2'压降一次。 数据速率为115.2Kbps。 两端的终端为120欧姆。
在任何给定的时间、只有1个器件将发送、只有30个器件将接收。 所有其他丢弃都将禁用其接收器和发送器。 由于 SN65HVD72收发器是3/20UL 器件、因此总线只应连接213个。 不过、我想知道该规范是否适用于213个有源接收器、因此我们的应用不违反该规范并且可以安全地执行?
目前、我们的实验室中正在运行该系统。 该信号看起来非常出色、没有数据错误。 以下是总线上距离最远的信号示例:

谢谢!