This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:FPC402原理图审阅和查询

Guru**** 2926790 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402EVM, FPC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311873/fpc402-fpc402-schematic-review-and-query

器件型号:FPC402

您好、TI 团队、

我将在设计中使用此器件。 请查看所附图片,并告知我反馈。

我还有一个疑问;我们是否需要 根据数据表对输出引脚(引脚#40、38等)使用上拉或下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 请给我们发送一个 pdf 文件,以便我们可以更轻松地阅读文本。

    2)。 输出为高阻态。 如果您的应用在上电时需要高电平或低电平、则 请添加弱上拉/下拉。 否则、您可以将它们保持 为高阻态、直到通过寄存器设置重新编程为止。

    3)。 我还附上了 FPC402EVM 原理图、作为 well.e2e.ti.com/.../FPC401EVM_5F00_Schematic.PDF 供您参考

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    请找到上面我们使用过 FPC402设计的图像。 请帮助我们得到审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yeseswini:

    您可以给我们发送更清晰的图像、pdf 文件或原理图吗? 未说明文本和引脚编号。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Nasser:

    我已随函附上该文件,请查阅,如果您有任何意见,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、由于某种原因、我无法下载此 pdf 文件。 我 进行了身份验证、但收到如下消息、它不允许我下载此文件。  您是否可以将 pdf 文件附加到此案例中。 或者、您可以向我发送私人消息并向我发送 pdf 文件。

    此致、Nasser