Other Parts Discussed in Thread: TLK10081, DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869HM、 DP83869
我们需要 通过10 Gbps 光纤链路连接8条线路的1 Gbps 以太网(SFP)。
为此、我们选择了 TLK10081。
它是否能够获取它的完整配置。 我们已经测试了 HS/LS、PLL/VCO 的多种配置...
CLK_0和 CLK_1为10ppm TCXO (两侧)。 CLK_0为125MHz、CLK_1为156.20 MHz。
它适用于环回(使用光纤)、但光纤链路(2个电路板)会出现8B/10B 错误。
此致。