This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:EEPROM 编程

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319976/tusb8042-eeprom-programming

器件型号:TUSB8042

您好!

我们将 在定制 PCB 上使用 TUSB8042、并考虑通过 USB 对外部 EEPROM 进行编程。

 我曾多次在论坛中看到提到过一种编程工具。 是否有可能获得此工具的访问权限?

最好提供源代码 或文档、以便我们可以将其构建到自己的基于 Linux 的工具中。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank:

       很遗憾、我们只有适用于 Windows 系统的 EEPROM 工具 、但是 我们找不到相应的源代码。 如果你仍然需要 windows 工具,请接受我的友谊请求,我会发送给你。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank:

      EEPROM 工具已发送到 您的消息框、请检查。

    此致

    布赖恩