This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB PD 控制器建议查询

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25762-Q1, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1320018/usb-pd-controller-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:TPS25762-Q1TPS25730

您好、TI 专家

该客户目前正在审核 LTE Tracker 的开发。

下面是所审查产品电源部分的方框图。

客户正在寻找上面方框图中的 USB PD 控制器。

我想读取数据、并通过 USB Type-C 连接器为内置电池充电。 (电池:锂聚合物、3000mA、1C、1节电池)

根据我在 TI.com 上查看的内容、这是关于 TPS25762-Q1 (TPS25762-Q1数据表、产品信息和支持| TI.com)、并且是一款汽车产品。

TPS25762-Q1是否也适用?

是否有可建议用作非汽车产品的 USB PD 控制器? (必须存在 CC 引脚)

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、  

    如果客户想要充当功率接收器并始终通过功率为电池充电、那么我认为 TPS25730将是最佳器件。 这是一个可通过电阻器配置的纯灌电流 USB-C PD 控制器。 它将自动协商 USB-C PD 合约、然后将电压传递到电池充电器