This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:我能否在此器件输出端获得13.5MHz 频率。

Guru**** 2858300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313916/ds90cf386-can-i-get-the-13-5mhz-frequency-at-output-side-of-this-part

器件型号:DS90CF386

大家好、

我正在 设计中使用 DS90CF386MTD 接收器、其中输入来自 CPU、输出将转到 FPGA、以获得50Hz 频率下的768 x 576分辨率。 我的要求是输出时钟 RxCLKOUT 应该是13.5 MHz。

我可以在该器件的输出侧得到相同的频率吗? 如果是、那么对于相同的分辨率、我应该在输入端应用什么频率。

还可以详细说明 PLL 仅在接收器时的功能。

我已经完成了许多设计的应用、但没有得到任何答案。

因此,请指导我们为相同,等待您的答复。

 此致、

桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    Unknown 说:
    我可以在该部件的输出端获得相同的频率吗? 如果是,那么对于相同的分辨率,我应该在输入端应用什么频率。

    请允许我在一个工作日内进一步了解此内容。

    Unknown 说:
    另请仅在接收器中详细说明 PLL 的功能。

    有关更多信息、请参阅 DS90CF3x6数据表的第7.3.2节-锁相环(PLL)

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我不相信 RxCLKOUT 在此器件上可编程。 您在 RxCLKIN 上输入的应该是您在 RxCLKOUT 上看到的。

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、也感谢您的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不用担心、乐意提供帮助。 由于似乎没有其他问题、我将此主题标记为"现在已结束"。 如果您有任何其他问题、请打开一个新的 E2E。